DOCA0189PT–05

Identificação com o suporte do marcador de encaixe

Existe um suporte do marcador de encaixe na parte dianteira de cada contactor e relé de sobrecarga. A dimensão do suporte do marcador é de 8 x 18 mm.
NOTA: O suporte do marcador sobresselente pode ser encomendado com a referência comercial LA7D903 (conjunto de 100 suportes de marcadores).

Efetue o seguinte procedimento para identificar um equipamento com um suporte do marcador.

  1. Desaperte e remova o marcador do contactor contactor ou do relé de sobrecarga.
  2. Escreva o código de identificação do contactor ou o relé de sobrecarga no marcador.
  3. Encaixe novamente o suporte do marcador no contactor ou no relé de sobrecarga.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?