DOCA0189PT–05

Procedimento de instalação

Execute o seguinte procedimento para instalar um contactor TeSys Giga na base de integração com sistemas anteriores.
  1. Remova os quatro parafusos de montagem dos orifícios de fixação do contactor TeSys F.
  2. Remova o contactor TeSys F.
  3. Coloque a base de integração com sistemas anteriores nos furos de fixação do contactor TeSys F. Utilize os orifícios na base de integração com sistemas anteriores correspondentes ao contactor TeSys F que pretende substituir, conforme indicado em Montagem do contactorContactor Tesys Giga com base na integração com sistemas anteriores.
  4. Insira e aperte os quatro parafusos de montagem com a chave de fendas PZ2 de acordo com o binário correto.

    NOTA: Utilize os parafusos do contactor TeSys F para instalar a base de integração com sistemas anteriores.

  5. Insira e aperte metade dos dois parafusos curtos (A) na diagonal na base de integração com sistemas anteriores.
  6. Coloque o TeSys F contactor na cabeça dos parafusos curtos.
  7. Insira e aperte os parafusos compridos (A) com a chave de fendas PZ2 de acordo com o binário correto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?