Descrição geral
Com base no desgaste do contacto ou conforme necessário, os módulos de comutação podem ser substituídos. Os módulos de comutação devem ser substituídos se a função de diagnóstico de desgaste dos contactos detetar que os contactos estão gastos. Se os contactos estiverem gastos, todos os módulos de comutação devem ser substituídos.
Os módulos de comutação são compatíveis com contactores avançados e padrão.
A tabela abaixo fornece as referências comerciais dos módulos de comutação:
|
Contactor |
Conjunto de 3 módulos de comutação para o contactor 3P |
Conjunto de 4 módulos de comutação para os contactores 4P |
|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
LA9G3QA |
LA9G4QA |
|
LC1G265-330 |
LA9G3RA |
LA9G4RA |
|
LC1G400-500 |
LA9G3SA |
LA9G4SA |
|
LC1G630-800 |
LA9G3TA |
LA9G4TA |