DOCA0189PT–05

Proteção contra perda de fase

Descrição geral

A proteção de perda de fase é utilizada para proteger os motores assíncronos trifásicos contra perdas de fase em conformidade com as normas IEC 60947-4-1 e UL 60947–4–1 .

A proteção de perda de fase pode ser utilizada para proteger motores assíncronos IE1, IE2, IE3 e IE4 trifásicos.

A perda de fase provoca o sobreaquecimento do motor. Ocorre no caso de fusíveis soltos ou ligação de alimentação solta.

Funcionamento

O relé de sobrecarga calcula de maneira contínua o valor da corrente rms em cada fase. Quando o valor da corrente de rms numa das três fases é inferior a 0,1 Ir e o valor da corrente rms noutra fase é superior a 0,8 Ir, o relé de sobrecarga aciona um disparo em 4 +/- 1 s.

NOTA: A proteção de perda de fase não pode ser desativada.

Reposição manual

A proteção de perda de fase só pode ser reposta manualmente. Para obter mais informações, consulte Reposição de disparo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?