DOCA0189PT–05

Substituição do módulo de comutação

  1. Abra a tampa rotativa debaixo do módulo de controlo.
  2. Solte os parafusos dos módulos de comutação (um parafuso por módulo de comutação) com uma chave Allen.
  3. Empurre o módulo de comutação para cima para desbloqueá-lo e removê-lo.
    NOTA: Limpe as partes acessíveis do contactor e verifique o estado geral do contactor.
  4. Recicle os módulos de comutação.
  5. Retire os novos módulos de comutação da caixa e substitua-os.
  6. Empurre para baixo os módulos de comutação para bloqueá-los no contactor.
  7. Aperte os parafusos dos módulos de comutação (um parafuso por módulo de comutação) de acordo com o binário correto.
  8. Coloque de novo a tampa rotativa no módulo de controlo.
  9. Reponha a indicação de diagnóstico de desgaste.

Contactor

Ferramenta

Comprimento da chave Allen (L)

Binário

Parafusos

LC1G115-225

Tecla Allen

≥ 95 mm

0,8 ±0,08 N•m

M4

LC1G265-500

Tecla Allen

≥ 115 mm

1 ±0,1 N•m

M4

LC1G630-800

Tecla Allen

≥ 115 mm

3 ±0,3 N•m

M6

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?