DOCA0189PT–05

Instalação dos módulos de contacto auxiliares

Certifique-se de que a barra deslizante nos módulos de contacto auxiliares deve estar no lado direito antes da instalação.
  1. Coloque a chave de fendas na parte lateral da cobertura de plástico.
  2. Empurre a tampa para dentro para remover a tampa.
  3. Coloque os módulos de contacto auxiliares no contactor nos orifícios de fixação.
  4. Empurre para bloquear automaticamente com um clique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?