DOCA0189PT–05

Substituir o módulo de controlo

  1. Retire o novo módulo de controlo da caixa para substituição.
  2. Insira o módulo de controlo no contactor.
  3. Empurre os parafusos que fixam o módulo de controlo no contactor com uma chave de fendas.
  4. Rode os parafusos 90° para a direita para bloquear o módulo de controlo.
  5. Coloque de novo a tampa rotativa no módulo de controlo.
  6. Coloque novamente os blocos dos terminais de controlo.
  7. Aperte os blocos dos terminais de controlo de acordo com o binário correto.
  8. Volte a colocar os módulos de contacto auxiliares.
  9. No módulo de controlo avançado, defina o interrutor Entrada PLC para a mesma posição do módulo de controlo removido.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?