DOCA0189PT–05

Instalação dos acessórios de ligação de alimentação

Esta secção descreve o procedimento de instalação de extensões de terminais retos nos terminais de energia. O procedimento de instalação é igual para todos os outros acessórios de ligação de alimentação.
  1. Coloque a extensão de terminal nos terminais de energia.
  2. Insira o parafuso e a anilha pelo orifício na parte superior da extensão de terminal.
  3. Aperte os parafusos de acordo com o binário correto.
    Contactor

    Tipo de parafusos

    Binário

    LC1G115-225

    Tecla Allen

    18 ±1,8 N•m

    LC1G265-500

    Hexágono interno

    35 ±3,5 N•m

    LC1G630-800

    Hexágono interno

    58 ±5,8 N•m

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?