Descrição do hardware
|
Etiqueta |
Descrição |
|---|---|
|
A |
Ligações de alimentação |
|
B |
Terminal de controlo |
|
C |
Botão de teste |
|
D |
Indicador de disparo |
|
E |
Botão Repor |
|
F |
Código dinâmico QR |
|
G |
Suporte do marcador de encaixe |
|
H |
LED verde do motor ligado |
|
I |
LED laranja do alarme |
|
J |
Cobertura selável |
|
K |
Definição Ir/FLA |
|
L |
Definição do modo de reposição de sobrecarga e ativação do desequilíbrio de fase |
|
M |
Definição da classe de disparo e ativação de falha de ligação à terra |
|
N |
Adaptador de separador de fase |