Precauções
Leia e certifique-se de que compreende as seguintes precauções antes de executar quaisquer procedimentos neste manual.
PERIGO |
|---|
|
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO
ELÉTRICO
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
|
Aviso Proposta 65 da Califórnia
AVISO: Este produto pode expô-lo
a produtos químicos, incluindo o estireno, que é considerado
pelo Estado da Califórnia como cancerígeno, e ao Bisfenol
A, que é considerado pelo Estado da Califórnia como causador
de defeitos congénitos ou outros danos genéticos. Para obter
mais informações, vá para www.P65Warnings.ca.gov
.
Utilização prevista
Os produtos descritos neste manual são comutadores de baixa tensão destinados a utilização industrial em aplicações industriais ou comerciais.
O produto pode ser utilizado apenas em conformidade com todos os regulamentos e diretivas de segurança aplicáveis, os requisitos especificados e os dados técnicos.
Antes de utilizar o produto, deve efetuar uma análise do risco e uma avaliação do risco da aplicação planeada. Com base nos resultados, devem ser implementadas medidas adequadas relacionadas com segurança.
Uma vez que o produto é utilizado como um componente de uma máquina ou processo, deve garantir a segurança das pessoas através do projeto geral do sistema.
Utilize o produto apenas com os cabos e acessórios especificados. Utilize apenas acessórios genuínos e peças sobresselentes. Qualquer outra utilização que não tenha sido explicitamente permitida é proibida e pode resultar em riscos não previstos.
PERIGO