DOCA0189PT–05

Descrição geral

Relés de sobrecarga eletrónica TeSys Protect-Giga são relés eletrónicos de sobrecarga térmica com alimentação automática e memória térmica. São concebidos para proteger motores assíncronos trifásicos ou monofásicos de 50/60 Hz.

Os relés de sobrecarga TeSys Giga podem ser montados diretamente em contactores TeSys Giga do mesmo tamanho ou montados de maneira autónoma.

O relés de sobrecarga fornece as seguintes funções de proteção baseadas na corrente:

  • Proteção contra sobrecarga térmica

  • Proteção contra falhas de ligação à terra

  • Proteção de desequilíbrio de fase

  • Proteção contra perda de fase

Os relés de sobrecarga não são compatíveis para a proteção do motor CC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?