DOCA0189PT–05

Definição do modo de reposição de sobrecarga e ativação do desequilíbrio de fase

É utilizado o mesmo interrutor rotativo:

  • para ativar ou desativar a reposição automática da proteção contra sobrecarga térmica.

  • para ativar ou desativar a proteção de desequilíbrio de fase.

A reposição automática da proteção contra sobrecarga térmica é desativada e a proteção de desequilíbrio de fase é ativada.

A reposição automática da proteção contra sobrecarga térmica é desativada e a proteção de desequilíbrio de fase é desativada.

A reposição automática da proteção contra sobrecarga térmica é ativada e a proteção de desequilíbrio de fase é ativada.

A reposição automática da proteção contra sobrecarga térmica é ativada e a proteção de desequilíbrio de fase é desativada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?