DOCA0189PT–05

Montagem do contactor TeSys Giga na placa

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉCTRICO
Instale o contactor de modo a manter a distância mínima ao metal ligado à terra.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.

O contactor pode ser montado

  • numa placa perfurada com orifícios simples, utilizando os parafusos, anilhas e porcas fornecidos com os contactores

  • ou numa placa perfurada com orifícios roscados, utilizando apenas parafusos adaptados para os orifícios roscados.

NOTA: Recomenda-se a utilização de uma placa de aço com uma espessura mínima de 2 mm..
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?