DOCA0189PT–05

Sem o módulo de diagnóstico remoto de utilização

Para repor a indicação de diagnóstico de desgaste após a substituição dos módulos de comutação em contactores sem o módulo de diagnóstico remoto de desgaste:
  1. Abra a tampa do interrutor Repor

  2. Altere a posição do interrutor Repor no contactor (de A para B ou de B para A).

Após a reinicialização e após a inicialização em A1-A2, o contactor fica na sequência de reposição durante 10 s: o LED de diagnóstico começa a piscar e o contactor permanece aberto. É fechado após dez segundos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?