DOCA0189PT–05

Reposição de disparo

O estado de disparo do relé de sobrecarga é travado e deve ser reposto. A ação de reposição liberta o indicador de disparo e os contactos auxiliares:

  • O contacto NC 95/96 muda de aberto para fechado.

  • O contacto NO 97/98 muda de fechado para aberto.

Depois de disparado, o relé de sobrecarga pode ser sempre reposto manualmente. Apenas o disparo devido à proteção contra sobrecarga térmica pode ser reposto automaticamente. Para obter mais informações, consulte Proteção contra sobrecarga térmica.

Para repor o relé de sobrecarga manualmente:

  • Pressione mecanicamente o botão de reposição no relé de sobrecarga :

    • Na parte dianteira ou

    • Utilização do cabo flexível LAD7305

  • Ou envie uma ordem de reposição remota elétrica utilizando o acessório de reposição remota elétrico LAD703●.

NOTA: Uma ordem de disparo tem sempre prioridade em relação a uma ação de reposição.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?