Tipo de controlo
ATENÇÃO |
|---|
|
FUNCIONAMENTO INDESEJADO DO EQUIPAMENTO
Dimensione os componentes de comando de acordo com as
características do circuito de controlo.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos
no equipamento.
|
Contactor avançado
Com o interrutor de entrada PLC na posição Desligado
Os terminais do módulo de controlo A1-A2 são utilizados para controlar o contactor avançado. Os modos de controlo e a cablagem de controlo são iguais ao de um contactor padrão (consulte Contactor padrão para obter mais informações)
Os terminais do módulo de controlo X1-X2-X3 não são utilizados e não têm de ser ligados.
Modo de dois fios: comando mantido
Modo de três fios: comando por impulsos
Com o interrutor de entrada PLC na posição Ligado
Os terminais do módulo de controlo A1-A2 são utilizados para alimentar os componentes eletrónicos e a bobina do módulo de controlo.
Os terminais do módulo de controlo X1-X2-X3 são utilizados para fechar e abrir o contactor através de ordens de controlo de 24 Vcc.
Os polos são fechados assim que a tensão de controlo é fornecida aos terminais do módulo de controlo A1-A2 e o comando nos terminais X1 e X3 é ligado.
Os polos são abertos assim que o comando nos terminais X1 e X3 estiver desligado ou se a tensão de controlo for removida dos terminais do módulo de controlo A1-A2.
Dependendo do diagrama de cablagem do circuito de controlo, o modo de controlo pode ser o modo de dois fios ou o modo de três fios (consulte Contactor padrão para obter mais informações).
Modo de dois fios: comando mantido
Modo de três fios: comando por impulsos
Contactor padrão
O sinal de controlo e alimentação da tensão da bobina são o mesmo sinal e utilizam apenas um canal ligado aos terminais do módulo de controlo A1-A2.
Os polos são fechados assim que a tensão de controlo é fornecida aos terminais do módulo de controlo A1-A2.
Os polos são abertos assim que a tensão de controlo é removida dos terminais do módulo de controlo A1-A2.
Dependendo do diagrama de cablagem do circuito de controlo, o modo de controlo tem dois tipos:
-
Tipo mantido (modo de dois fios)
- Tipo de impulso (modo de três fios)
Modo de dois fios: O comando é do tipo mantido. Os polos fecham-se e permanecem fechados assim que o comando estiver ligado.
Os polos abrem e permanecem abertos assim que o comando estiver desligado.
Modo de três fios: Os comandos são do tipo impulso. É necessário utilizar um contacto auxiliar NO e dois componentes de comando.
Os polos fecham assim que um comando por impulsos é ligado. Os polos permanecem fechados até um comando por impulsos desligado.
ATENÇÃO