Funções de proteção baseadas em corrente
Existem quatro funções de proteção baseadas na corrente fornecidas pelo relé de sobrecarga :
-
Proteção contra sobrecarga térmica
-
Proteção contra perda de fase
-
Proteção de desequilíbrio de fase
-
Proteção contra falhas de ligação à terra
Funcionamento
O estado dos contactos auxiliares do relé de sobrecarga muda quando uma função de proteção dispara um disparo:
-
O estado do contacto NC 95/96 muda de fechado para aberto.
-
O estado do contacto NO 97/98 muda de aberto para fechado.
O estado de disparo é travado e é indicado pelo indicador de disparo na face dianteiro do relé de sobrecarga . É necessária uma ação de reposição para reconhecer o condição de disparo e libertar os contactos auxiliares.
Os contactos auxiliares do relé de sobrecarga podem ser utilizados da seguinte maneira:
-
o contacto NF pode ser utilizado para desligar o contactor e depois parar o motor.
-
o contacto NO pode ser utilizado para sinalizar o estado do relé de sobrecarga de maneira remota.