DOCA0189PT–05

Instruções de segurança

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉCTRICO
  • Aplique equipamento de proteção individual (EPI) adequado e siga as práticas seguras de trabalho elétrico. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou equivalentes locais.
  • Este equipamento só pode ser instalado e reparado por pessoal elétrico qualificado.
  • Desligue todas as fontes de alimentação deste equipamento antes de trabalhar neste equipamento.
  • Utilizar apenas a tensão especificada quando usar este equipamento e quaisquer produtos associados.
  • Os circuitos da linha elétrica devem ser ligados e protegidos de acordo com os requisitos regulamentares locais e nacionais.
  • Esteja atento a possíveis perigos e inspecione com atenção a área de trabalho para verificar se existem ferramentas e objetos que possam ter sido deixados no interior do equipamento.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?