Proteção contra sobrecarga térmica
Descrição geral
A proteção contra sobrecarga térmica é utilizada para proteger os motores assíncronos contra sobrecarga térmica em conformidade com as normas IEC 60947-4-1 e UL 60947–4–1 .
A proteção contra sobrecarga térmica pode ser utilizada para proteger:
-
Motores assíncronos IE1, IE2, IE3 e IE4 trifásicos.
-
Motores assíncronos monofásicos.
A condição de sobrecarga térmica causa o sobreaquecimento do motor. As condições de sobrecarga térmica ocorrem:
-
Durante a fase de arranque, quando a hora de arranque for demasiado longa ou se houver condições de paragem.
-
Durante o funcionamento, se houver uma situação de encravamento ou qualquer condição que resulte no aumento anormal das correntes que fluem no motor.
Para obter mais informações sobre a proteção de motores monofásicos, consulte Aplicação do motor monofásico.
Funcionamento
O relé de sobrecarga calcula o estado térmico e a capacidade térmica do motor de maneira contínua.
-
Se a capacidade térmica do motor utilizada for superior a 90 %: o LED Alarm no relé de sobrecarga acende-se de maneira fixa a laranja para emitir um sinal de alarme, o que indica que o motor está a aproximar-se de uma sobrecarga térmica. O motor parará em breve se for efetuada qualquer ação para resolver a sobrecarga térmica. O alarme de sobrecarga térmica é apagado pelo relé de sobrecarga se a capacidade térmica utilizada for inferior a 80 %.
-
Se a capacidade térmica do motor utilizada for superior a 100 %: a proteção contra sobrecarga térmica aciona um disparo e o estado dos contactos auxiliares é alterado.
Definições
As definições da proteção contra sobrecarga térmica são o limite Ir/FLA e a classe de disparo.
-
Limite Ir/FLA
O limite Ir/FLA corresponde à corrente nominal do motor ou à amperagem de carga total e pode ser ajustado com um interruptor rotativo de 56 posições.
A tabela abaixo indica o intervalo de definição do limite Ir/FLA:
Referência comercial
Intervalo de definições Ir/FLA
LR9G115
28 - 115 A
LR9G225
57 - 225 A
LR9G500
125 - 500 A
LR9G630
160 - 630 A
-
Classe de disparo
A classe de disparo permite adaptar o tempo de disparo da proteção de sobrecarga térmica à aplicação. As classes de disparo são definidas pelas normas IEC 60947-4-1 e UL 60947–4–1 . A classe de disparo pode ser selecionada com um interruptor rotativo.
A tabela seguinte indica o tempo de disparo (Tp), dependendo da classe de disparo selecionada:
Corrente na carga
Classe 5E
Classe 10E
Classe 20E
Classe 30E
7,2 x Ir
3 s < Tp ≤ 5 s
5 s < Tp ≤ 10 s
10 s < Tp ≤ 20 s
20 s < Tp ≤ 30 s
Curvas de disparo
As curvas de disparo da proteção de sobrecarga térmica indicam o tempo de disparo (Tp) de cada classe de disparo, dependendo da carga atual e do estado térmico do relé de sobrecarga . Os dois estados são o estado frio e o estado quente:
-
Estado frio: Estado térmico do relé de sobrecarga se não tiver sido carregado anteriormente e a capacidade térmica utilizada for 0 %.
-
Estado quente: O estado térmico do relé de sobrecarga se tiver sido carregado na corrente de definição e a capacidade térmica utilizada for 75 %.
Reinício manual
A proteção contra sobrecarga térmica pode ser reposta manualmente. Para obter mais informações, consulte Reposição de disparo.
Reposição automática
ATENÇÃO |
|---|
|
FUNCIONAMENTO INDESEJADO DO EQUIPAMENTO
Antes de definir para AUTO R, certifique-se de
que o reinício automático do motor não resultará
em condições inseguras.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos
no equipamento.
|
A reposição automática da proteção contra sobrecarga térmica pode ser ativada ou desativada utilizando um interruptor rotativo.
|
A reposição automática da proteção contra sobrecarga térmica está ativada. |
|
|
A reposição automática da proteção contra sobrecarga térmica está desativada. |
Quando a reposição automática é ativada, o disparo de sobrecarga térmica é reposto automaticamente em 2±1 minutos.
ATENÇÃO