DOCA0189PT–05

Definição Ir/FLA

A definição Ir/FLA corresponde à corrente nominal do motor ou amperagem de carga total e pode ser ajustada com um interruptor rotativo de 56 posições.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?