Instalação dos kits de ligação do inversor
Esta secção descreve o procedimento de instalação dos kits de ligação do inversor nos terminais de alimentação dos contactores.
-
Coloque as barras de acoplamento ao lado dos terminais de alimentação a montante e a jusante dos contactores.
-
Coloque as barras para ligar a linha ou o motor nos terminais de alimentação de um dos contactores.
-
Insira os parafusos e as anilhas através das barras de acoplamento e dos terminais de alimentação.
-
Aperte os parafusos de acordo com o binário correto.
| Contactor |
Ferramenta |
Binário |
Parafusos |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Tecla Allen |
18 ±1,8 N•m |
M8 |
|
LC1G265-500 |
Hexágono interno |
35 ±3,5 N•m |
M10 |
|
LC1G630-800 |
Hexágono interno |
58 ±5,8 N•m |
M12 |