DOCA0189PT–05

Diagrama da cablagem elétrica

AVISO
CORRENTE TRANSITÓRIA ELEVADA
Siga escrupulosamente o diagrama de cablagem e a sequência de fase.
O não cumprimento pode resultar em corrente transitória elevada quando mudar de uma ligação em estrela para uma ligação em triângulo.

Arrancador de motor estrela-triângulo com disjuntor termomagnético e contactores

Arrancador de motor estrela-triângulo com disjuntor magnético, relé de sobrecarga e contactores

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?