DOCA0189PT–05

Descrição geral

Contactores TeSys Control-Giga são contactores de alta potência (até 800 A AC-3 ou 1050 A AC-1) para aplicações de motor CA/CC e aplicações de carga CA/CC. Podem ser utilizados até 1000 Vca de tensão de alimentação e até 460 Vcc de tensão de alimentação.

Estão disponíveis com 3 ou 4 polos principais que têm a mesma largura e o mesmo passo polar que o disjuntor associado da Schneider Electric.

Podem ser alimentados por tensão de controlo CA ou CC e têm os supressores de sobretensão incorporados. Podem funcionar com uma vasta gama de tensões de controlo. Se forem alimentados pela tensão de controlo CC, não é necessário respeitar a polaridade.

Estes incorporam funções de diagnóstico como diagnóstico de desgaste dos contactos ou diagnóstico de tensão de controlo. São fornecidos com um módulo de contacto auxiliar de dois contactos auxiliares (1 NO + 1 NC) com terminais de parafuso . O contacto auxiliar NC reflete o estado dos polos principais e o contacto auxiliar NO é ligado mecanicamente ao contacto auxiliar NC.

Existem duas versões de contactores:

  • Contactores Tesys Giga - Versão avançada
  • Contactores Tesys Giga - Versão padrão
    • Contactor padrão para aplicação geral

    • Contactor padrão para aplicação ferroviária

Contactores Tesys Giga - Versão avançada

A conceção mecânica específica do contactor avançado permite a manutenção do contactor sem remover as ligações do circuito de alimentação.

Em contactores avançados, o módulo de controlo avançado controla o contactor por terminais A1-A2 ou por terminais de entrada X1-X2-X3 PLC. Os terminais X1-X2-X3 controlam diretamente o contactor através de uma saída sólida PLC de alta densidade sem um relé de interposição.

Podem funcionar com intervalos de tensão de controlo de 24-48, 48-130 ou 200-500 Vca/Vcc. Todos os terminais de controlo são removíveis e utilizam tecnologia de pressão. O módulo de controlo avançado é compatível com o módulo RWD (Diagnóstico remoto de desgaste) opcional.

Contactores Tesys Giga - Versão padrão para aplicação geral

Nos contactores padrão, o módulo de controlo padrão controla o contactor através dos terminais A1-A2. Podem funcionar com intervalos de tensão de controlo de 48-130 ou 100-250 Vca/Vcc. Os terminais A1-A2 são removíveis e utilizam tecnologia de pressão.

Contactores Tesys Giga - Versão padrão para aplicação ferroviária S207

Os contactores padrão com referências comerciais terminadas com S207N são dedicados a aplicações ferroviárias.

O módulo de controlo padrão controla o contactor através dos terminais A1-A2. Podem funcionar apenas com intervalos de tensão de controlo entre 48 e 130 Vca/Vcc. Os terminais A1-A2 são removíveis e utilizam tecnologia de pressão.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.