MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Contacto de ventana de bus y detector de presencia

También puede incluir el valor del detector de ventana abierta y del detector de presencia como parámetro en los ajustes de cambio de modo de funcionamiento.

Controlador FCU

Función de entrada de contacto de ventana

Desbloquear

Retardo del contacto de ventana

0 – 65535 s

   

Modo de controlador para ventana abierta

Modo de funcionamiento económico

Protección contra heladas/calor

   

Utilizar detector de presencia de bus

Activar/desactivar

Contacto de ventana

La función Usar contacto de ventana de bus es útil cuando la calefacción o el aire acondicionado están encendidos y el usuario deja la ventana abierta. Esto suele ocurrir en los hoteles, por ejemplo.

Un objeto de contacto de ventana también puede informarle en caso de que se produzca una situación inusual, por ejemplo, si se rompe una ventana.

El ajuste Retardo del contacto de ventana permite establecer el intervalo de retardo tras el cual la ventana se considera abierta.

Un usuario necesita llamar a alguien en la calle desde una ventana o liberar un insecto. Suele ser cuestión de unos segundos.

Si consiguen abrir y cerrar la ventana durante el intervalo de retardo preestablecido, nada cambia.

Sin embargo, si el tiempo de apertura supera el intervalo de retardo, la ventana se considera abierta y el objeto de contacto de ventana envía "1" que activa el modo preajustado (modo ECO, modo anticongelante o apagado).

Detector de presencia de bus

Puede configurar que el modo de funcionamiento confort se active cuando alguien entre en la habitación. Cuando la persona se va, se restablece el modo original. Si hay un ajuste de modo de bus/manual durante el periodo de presencia, no vuelve al estado de modo anterior después de salir.

Ajuste de la habitación: Modo de funcionamiento económico

La persona entra en la habitación → Modo de funcionamiento confort

La persona sale de la habitación → Modo de funcionamiento económico


La persona entra en la habitación → Modo de funcionamiento confort

La persona pasa manualmente al modo de funcionamiento standby.

La persona sale de la habitación → El dispositivo permanece en modo de funcionamiento standby → El temporizador activa el modo de funcionamiento económico → El dispositivo pasa al modo de funcionamiento económico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?