MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objetos de grupo

El objeto de grupo Encendido/apagado controla el encendido y el apagado del Control de audio.

El objeto Encendido/apagado, estado muestra el estado de encendido/apagado en la pantalla.

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

244

Pantalla 1

Función 1

Encendido/apagado

1 bit

Envía

1.001 conmutar

245

Pantalla 1

Función 1

Reproducción=1/Pausa=0

1 bit

Envía

1.010 iniciar/parar

246

Pantalla 1

Función 1

Siguiente pista=1/Pista anterior=0

1 bit

Envía

1.007 paso

247

Pantalla 1

Función 1

Volumen+=1/Volumen-=0

Volumen absoluto

1 bit

1 byte

Envía

1.007 paso

5.001 porcentaje

5.004 porcentaje

248

Pantalla 1

Función 1

Silenciado

1 bit

Envía

1.003 habilitar

250

Pantalla 1

Función 1

Modo de reproducción

1 byte

Envía

5.010 contador pulsaciones

251

Pantalla 1

Función 1

Encendido/apagado, estado

1 bit

Recibe

1.001 conmutar

252

Pantalla 1

Función 1

Reproducción=1/Pausa=0, estado

1 bit

Recibe

1.010 iniciar/parar

254

Pantalla 1

Función 1

Volumen, estado

1 byte

Recibe

5.001 porcentaje

5.004 porcentaje

255

Pantalla 1

Función 1

Silenciado, estado

1 bit

Recibe

1.003 habilitar

256

Pantalla 1

Función 1

Modo de reproducción, estado

1 byte

Recibe

5.010 contador pulsaciones

257

Pantalla 1

Función 1

Nombre de la pista

14 bytes

Recibe

16.001 cadena de caracteres (ISO 8859-1)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?