MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Actualización de iconos, fondos, salvapantallas y firmware

Puede actualizar los iconos, fondos, salvapantallas y firmware del dispositivo a través de una interfaz USB.

Un integrador del sistema prepara el paquete de actualización con los iconos, fondos, salvapantallas y firmware y, a continuación, lo carga en un dispositivo de almacenamiento externo (unidad flash USB).


Asegúrese de que su unidad flash USB cumpla los siguientes criterios:

  • Capacidad: no más de 32 GB y espacio suficiente para almacenar firmware, fondos personalizados, salvapantallas, iconos, etc.

  • Sistema de archivos: FAT32.


Puede formatear la unidad USB como FAT32 en el explorador de archivos de Windows:

Haga clic en Este PC > haga clic con el botón derecho del ratón en su unidad USB > seleccione Formato... > seleccione FAT32 en el menú desplegable Sistema de archivos.


Para conectar la unidad USB al dispositivo, necesita un cable USB OTG con un puerto micro USB en un lado y un puerto USB 2.0 en el otro.

Para usar la interfaz USB para actualizaciones y activar el puerto micro USB del dispositivo, establezca un código PIN seguro de cuatro dígitos. La combinación de código PIN preestablecida es 1234. La interfaz USB se desactiva si se introduce un código PIN no válido.

Para obtener más información, consulte: Interfaz de usuario.


Si desea actualizar el firmware del dispositivo, los fondos, los protectores de pantalla y los iconos personalizados de importación, proceda como se indica a continuación:

  1. Copie el firmware y los archivos PNG personalizados en los siguientes directorios de la unidad USB de la siguiente manera:

    • Firmware: directorio raíz

    • Fondo: \background

    • Protector de pantalla: \screensaver

    • Iconos personalizados: \icon

    El sistema solo puede detectar sus archivos si se han nombrado correctamente de la siguiente manera:

    Imágenes de fondo:

    • Formato de archivo: PNG

    • Tamaño: 480 × 480 píxeles

    • Nombre: <1.png>, <2.png> o <3.png>

    Imágenes del salvapantallas:

    • Formato de archivo: PNG

    • Tamaño: 480 × 480 píxeles

    • Nombre: 00.png

    Iconos:

    • Formato de archivo: PNG

    • Tamaño: 58 × 58 píxeles

    • Nombre: Consulte la configuración de ETS – 01_G.png (icono verde n.º 01), 01_W.png (icono blanco n.º 01), 30_G.png (icono verde n.º 30). Después de la importación, puede seleccionarlos según corresponda en la aplicación ETS.

  2. Para evitar que la actualización se vea interrumpida por eventos de pantalla no deseados, se recomienda lo siguiente:

    • Desactive temporalmente el protector de pantalla y el tiempo de retardo.

      • Ajustes generales > Interfaz de usuario > ajuste Apagar la pantalla tras a "0".

      • Ajustes generales > Interfaz de usuario > Acceso a pantalla > haga clic en Desactivación

    • Elimine los archivos innecesarios del directorio raíz de la unidad USB.

  3. Conecte la unidad USB y el dispositivo con un cable USB OTG y espere a que el dispositivo detecte el paquete de importación. Si no hay respuesta, compruebe lo siguiente:

    • El dispositivo tiene un puerto micro USB activado.

    • No hay archivos en el directorio raíz de la unidad USB, excepto el firmware.

    • La unidad USB y el dispositivo están bien conectados a través del cable micro USB.

  4. Cuando se reconoce el paquete de importación, aparece un mensaje emergente:
    Detectado paquete de actualización del sistema
    Actualizar versión:
    Versión actual:
    ¿Actualizar versión?
    Cancelar
    Confirmar

  5. Para confirmar, haga clic en Confirmar > introduzca su código PIN.

  6. Si el código PIN es correcto, se inicia la actualización del firmware. Una vez finalizada la actualización, el dispositivo se reinicia automáticamente.

  7. El dispositivo comprueba automáticamente los archivos de fondos, salvapantallas e iconos de su unidad USB. Elija las carpetas que desea importar. El sistema le pregunta sobre cada carpeta detectada. Haga clic en Cancelar o Confirmar.

El sistema comienza a importar los archivos. Una vez finalizada la importación de archivos, el dispositivo se reinicia en 10 segundos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?