MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Tipo de datos de objeto del valor nominal

Configure el método de ajuste de la temperatura de consigna.

Puede elegir si desea enviar el offset de 1 byte (Valor en °C, DPT 5.010) o el valor absoluto de temperatura (Valor flotante en °C, DPT 9.001).

Función 1

Tipo de datos de objeto del valor nominal

Valor en °C

Valor flotante en °C

Paso de ajuste de temperatura de consigna

1 °C

0,5 °C

1 °C

Siempre debe fijar el valor mínimo de consigna por debajo del máximo. El margen disponible es de 16 °C a 32 °C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?