MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Desconexión

Los valores actuales de los objetos de grupo no se guardan, excepto en el caso de los objetos de grupo relacionados con las funciones que se indican a continuación.

  • Tono clave

  • Luminosidad de la pantalla

  • Fecha y hora

  • Control AC

  • FCU externa

  • FCU

  • Controlador de calefacción por suelo

  • Controlador de ventilación (excepto el objeto de recuperación de calor)

  • Control de audio

  • Icono de función para bloqueo

  • Bloqueo de pantalla

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?