MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Modo de funcionamiento de la temperatura ambiental

Esta función permite ajustar la temperatura de consigna inicial, el valor superior e inferior de la zona muerta y cambiar de modo de funcionamiento. Si esta función permanece desactivada, solo podrá ajustar la temperatura de consigna inicial y los valores de la zona muerta (esto solo se aplica a Calefacción y/o Refrigeración con Cambio automático).

Controlador FCU

Modo de funcionamiento

Desbloquear

Estado del controlador después de la descarga

Modo de funcionamiento standby/confort/económico

   

Estado del controlador tras el encendido

Error Como antes de la caída de tensión/1 de 4 modos

   

Modo de funcionamiento confort prolongado

0 – 255 min

   

Función de objeto de 1 bit para el modo de funcionamiento

Desactivar/activar

   

Función de objeto de 1 bit para el modo de funcionamiento standby

Desactivar/activar

Modo de funcionamiento confort prolongado

Puede prolongar temporalmente el modo de funcionamiento confort entre 1 y 255 minutos usando el temporizador.

Si pone el temporizador a cero, esta función permanece inactiva.

El modo de funcionamiento prolongación confort es en gran medida el mismo que el modo de funcionamiento confort. Sin embargo, la prolongación confort se abandona automáticamente después de un periodo de tiempo que puede fijar. Suprime temporalmente el modo de funcionamiento nocturno cuando la habitación se utiliza durante más tiempo por la noche, por ejemplo.

Si ajusta el termostato al modo de funcionamiento económico y prolonga el modo de funcionamiento confort después de que expire el temporizador, el termostato retorna al modo de funcionamiento económico. La función del temporizador se aborta cada vez que se realiza una nueva configuración a través del bus o mediante el botón del modo de funcionamiento.

El usuario puede querer interrumpir el temporizador del modo de funcionamiento confort prolongado y cambiar a otro modo o simplemente cambiar entre los modos individuales según sea necesario. Para habilitarlo, se necesita un objeto de 1 bit y un objeto de información de estado de 1 bit para cada modo de funcionamiento.

Función de objeto de 1 bit para el modo de funcionamiento

Al activar la función de objeto de 1 bit para el modo de funcionamiento, además de los dos objetos de 1 byte existentes (Modo de funcionamiento y Estado del modo de funcionamiento), se obtienen otros seis objetos de 1 bit (3 para modos de funcionamiento y 3 para información de estado).

El objeto de 1 bit funciona así:

Al ajustar "1" en cualquiera de los cuatro objetos de 1 bit, se activa el modo de regulación correspondiente. "0" no tiene ninguna función.

Función de objeto de 1 bit para modo de funcionamiento standby

Si marca el objeto de 1 bit para el modo de funcionamiento standby, obtendrá otros dos objetos de 1 bit (modo de funcionamiento standby y estado del modo de funcionamiento standby) y solo podrá enviar la señal "1" a través del objeto Standby para activar el modo de funcionamiento standby.
Si no marca esta función, deberá enviar una señal "0" a los tres objetos (modo de funcionamiento confort, modo de funcionamiento económico y modo de funcionamiento de protección contra heladas/calor) para activar el modo de funcionamiento standby.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?