MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Pour votre sécurité

DANGER
Risque de blessure mortelle par électrocution, explosion ou arc électrique.
Une installation électrique sûre doit être réalisée par des professionnels qualifiés.
Les professionnels qualifiés doivent démontrer une connaissance approfondie des éléments suivants :
  • Raccordement aux réseaux d’installation
  • Raccordement de différents appareils électriques
  • Installation de câbles électriques
  • Raccordement et configuration de réseaux KNX
  • Mise en service des installations KNX
  • Normes de sécurité, règles de connexion locales et réglementations
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les appareils et l’application ETS associée ne doivent pas être utilisés pour contrôler les applications liées à la sécurité.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?