MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Ajuste de la regulación diferencial

Cuando se utiliza la regulación diferencial, el valor de control se calcula mediante el algoritmo PI y luego se transmite al controlador. El controlador conmuta el ventilador o cambia la velocidad del ventilador según el rango umbral preestablecido.

Ajuste de valores umbrales

Valor umbral OFF ↔ velocidad 1

Valor de control ≥ Valor umbral → Velocidad del ventilador = 1

Valor de control< Valor umbral → El ventilador se apaga


Valor umbral velocidad 1 ↔ velocidad 2

Valor de control ≥ Valor umbral → Velocidad del ventilador = 2

Valor de control < Valor umbral → Velocidad del ventilador = 1


Valor umbral velocidad 2 ↔ velocidad 3

Valor de control ≥ Valor umbral → Velocidad del ventilador = 3

Valor de control < Valor umbral → Velocidad del ventilador = 2

Valor umbral de la histéresis

Resulta práctico establecer una histéresis en torno al valor umbral. De este modo se evita una conmutación continua entre los niveles de velocidad del ventilador.

No obstante, si no desea utilizar esta función, ajuste la histéresis a "0". El ventilador se conecta cuando se alcanza el valor umbral.

Ejemplo

Parámetro

Ajuste

Valor umbral de la histéresis

+/–10

Valor umbral

50

Valor umbral superior

50 + 10 = 60

Valor umbral inferior

50 – 10 = 40

Si el valor de control está entre 60 y 40 → sin cambios

Valor de regulación ≥ 60/< 40 → cambio de velocidad/ventilador apagado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?