Niveles de velocidad
Este ajuste permite seleccionar los parámetros de velocidad del ventilador. Puede elegir entre tres opciones:
-
nivel 1 – solo una velocidad constante y OFF
-
nivel 2 – dos niveles de velocidad y OFF
-
nivel 3 – tres niveles de velocidad y OFF
Puede elegir 2 formatos para el objeto de 1 byte de velocidad del ventilador:
-
Número de 1 byte entre 0 y 255
-
Valor porcentual entre 0 y 100 %
El valor que ha configurado como valor de salida para cada velocidad se muestra en la pantalla a través del objeto Velocidad del ventilador, estado.
En ETS, los valores prácticos se establecen por defecto. Puede utilizarlos o cambiarlos más adelante según sus necesidades.
Si habilita la función de objeto de 1 bit para la velocidad del ventilador, los objetos de 1 bit de cada ventilador aparecerán en los ajustes ETS.
|
Objeto de 1 bit |
Envía "1" si |
|---|---|
|
180 FCU – Velocidad del ventilador 1 |
El ventilador cambia a la velocidad 1 |
|
181 FCU – Velocidad del ventilador 2 |
El ventilador cambia a la velocidad 2 |
|
182 FCU – Velocidad del ventilador 3 |
El ventilador cambia a la velocidad 3 |
El ventilador se apaga cuando todos los objetos son "0".
Ejemplo:
El actuador Fan Coil recibe un telegrama del termostato local y conmuta el ventilador a la velocidad 3.
Si vincula cada objeto de velocidad del ventilador de 1 bit al respectivo objeto de información de estado de velocidad del ventilador de 1 bit de otro dispositivo, todos los dispositivos vinculados mostrarán entonces iconos de velocidad del ventilador 3 en su LCD.
La función Objeto de 1 bit para velocidad del ventilador off permite encender y apagar la velocidad del ventilador a través de un objeto de 1 bit. Un valor "0" desconecta el ventilador.