MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Conmutación

Con Ajustes exprés puede conmutar la luz u otros consumidores.

Ajustes exprés

Función

Conmutación

Pantalla 1

Nombre de la función

1– 8 caracteres (≤20 caracteres ingleses o 6 caracteres chinos)

Función 1

Vista previa de iconos

 
   

Icono de función

 
   

Color de la indicación del icono de función cuando el estado es ENCENDIDO

Verde/blanco

   

Color de la indicación del icono de función cuando el estado es APAGADO

Verde/blanco

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?