MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Conexión/desconexión (control de 2 puntos)

Es un método de control sencillo, muy utilizado en termostatos convencionales, en los que se requiere la temperatura de consigna y dos valores de histéresis alrededor del valor nominal. Evita la conmutación continua entre los dos modos.

El mismo comportamiento se aplica a los sistemas de refrigeración.

Características

La desventaja del control simple es que la temperatura ambiente no es constante; cambia continuamente. Esto puede reducir la comodidad, sobre todo si los sistemas de calefacción y refrigeración tardan en reaccionar. Para abordarlo, puede establecer una pequeña histéresis. Sin embargo, esto aumenta la frecuencia de conmutación, lo que provoca más desgaste en los variadores.

El exceso de temperatura por encima o por debajo de la histéresis aparente en el diagrama se produce cuando el sistema de calefacción/refrigeración sigue emitiendo calor o frío en la habitación tras su desconexión.

Ajuste de la histéresis

Histéresis pequeña: conlleva pequeñas fluctuaciones, pero una conmutación frecuente

Histéresis grande: conlleva grandes fluctuaciones, pero una conmutación poco frecuente

Envío de valores

Puede seleccionar el intervalo (0 – 255 minutos) para enviar cíclicamente el valor de control al bus. Puede enviar este valor como estándar o invertido.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?