MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Regulación diferencial conmutada (PWM)

Mediante la regulación diferencial conmutada, también conocida como regulación PWM, los valores de control calculados por el controlador (0 – 100 %) se convierten en una modulación de la anchura de los impulsos (PWM). En el transcurso de un ciclo de tiempo constante y definido, el actuador de regulación se abre ("1") y se cierra ("0") de nuevo durante el intervalo porcentual calculado.

Por ejemplo, cuando se calcula un valor de control del 25 % para un ciclo de tiempo de 12 minutos, se emite un "1" al inicio del ciclo de tiempo y un "0" al cabo de tres minutos (= 25 % de 12 minutos).

Cuando varía la temperatura de consigna, el controlador recalcula el valor de control requerido y lo emite en el transcurso del ciclo real (línea discontinua).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?