MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Comparador de umbrales

El Comparador de umbrales compara el valor de entrada con el umbral.

1a lógica

Función de canal

Comparador de umbrales

Tipo de datos de valor umbral

4 bits, 1/2/4 bytes

 

Valor umbral

0..4294967295

   

Si valor de objeto < Valor umbral

No enviar telegrama/Enviar valor 1/0

   

Si valor de objeto = Valor umbral

   

Si valor de objeto ! = Valor umbral

   

Si valor de objeto > Valor umbral

   

Si valor de objeto ≤ Valor umbral

   

Si valor de objeto ≥ Valor umbral

Puede establecer un valor umbral, seleccionar su tipo de comparación y elegir el valor a enviar después de la comparación:

  • 0

  • 1

  • no enviar telegrama

La opción Envío de salida cuando permite establecer si la salida debe enviarse después de recibir un nuevo telegrama en la entrada o con cada cambio del objeto de salida.

Este ajuste es aconsejable si se espera una respuesta rápida. También ayuda a evitar la sobrecarga del bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?