MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Controlador de ventilación

Con el módulo HVAC, también puede controlar la ventilación. Además de la regulación, también puede definir la velocidad del ventilador en el funcionamiento continuo y pasar del modo de accionamiento manual al automático. En modo automático, el actuador Fan Coil se encarga de controlar la velocidad del ventilador.

Controlador HVAC

Ajustes del controlador

Controlador de ventilación

Descripción

Máx. 30 caracteres

Controlador 1

Controlador de ventilación

El ajuste de los parámetros de ventilación es prácticamente idéntico al ajuste del ventilador en la sección de control de la temperatura ambiental. Véase más información en Sistema de ventilación y Función del ventilador FCU.


Puede configurar el control automático de la velocidad del ventilador mediante el objeto Funcionamiento automático del ventilador de 1 bit. Ajuste el valor del mensaje para activar el control automático ("1" o "0").

Controlador de ventilación

Funcionamiento auto. en el valor de objeto

Auto = 1/Man. = 0

Auto = 0/Man. = 1

Estado del funcionamiento auto. después del arranque

Desactivar/activar


Puede seleccionar la fuente del (PM)2.5, CO2 o COV).

Controlador de ventilación

Referencia de valor de control de

PM2,5

CO2

COV

Los valores de control se obtienen del bus. El ventilador se apaga por defecto cuando se produce un error en el valor del control.


Algoritmo de evaluación del valor umbral:

Valor de control = CO2 / PM2,5 / COV

Valor de control < Valor umbral APAGADO → Ventilador apagado

Valor de control ≥ Valor umbral APAGADO → Velocidad baja

Valor de control ≥ Valor umbral bajo → Velocidad media

Valor de control ≥ Valor umbral medio → Velocidad alta


Ejemplo:

Valor de control = CO2

Parámetro

Ajuste

El valor de histéresis es el valor umbral en

+/– 100

Valor umbral

450

Valor umbral superior

450 + 100 = 550

Valor umbral inferior

450 – 100 = 350

Si el valor de control está entre 350 y 550 → sin cambios

Valor de control ≥ 550/< 350 → velocidad anterior/siguiente


El ajuste Tiempo mínimo en la velocidad del ventilador representa el intervalo de tiempo tras el cual se puede cambiar a la velocidad siguiente/anterior. El modo cambia una vez transcurrido el tiempo.

Si ajusta "0 s", no hay tiempo mínimo de funcionamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?