DOCA0189DE–05

Synchronisierung des dezentralen Verschleißdiagnosemoduls

Das dezentrale Verschleißdiagnosemodul bietet eine Fernanzeige der Kontaktverschleißdiagnose. Es ist nur eine Option für erweiterte Schütze.

In folgenden Fällen entspricht der Status der Fernverschleißdiagnose nicht dem Status der Kontaktverschleißdiagnosefunktion des Steuermoduls:

  • Das Steuermodul hat festgestellt, dass die Kontakte verschlissen sind, das dezentrale Verschleißdiagnosemodul befindet sich jedoch im Normalzustand.

  • Das Steuermodul hat nicht erkannt, dass die Kontakte verschlissen sind, aber das dezentrale Diagnosemodul für den Verschleiß befindet sich im Alarmzustand.

In beiden Fällen ist der Status des dezentralen Verschleißdiagnosemoduls nicht korrekt. Dies wird durch 4-maliges Blinken der Diagnose-LED angezeigt. Siehe Fehlerbehebung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?