MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Régulateur du climatiseur

Avec la fonction Climatiseur, vous pouvez régler la température de l’air (chauffage/refroidissement, vitesse du ventilateur) et son humidité.

Réglages express

Fonction

Climatiseur

Écran 1

Nom de la fonction

1 – 8 caractères (≤20 caractères anglais ou 6 caractères chinois)

Fonction 1

Aperçu des icônes

 
   

Icône de fonction

 
   

Couleur de l’affichage de l’icône de fonction lorsque l’état est ON

Vert/Blanc

   

Couleur de l’affichage de l’icône de fonction lorsque l’état est OFF

Vert/Blanc

La fonction Interface d’affichage de température affiche la valeur de consigne ou les valeurs de température mesurée sur un écran.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?