MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Réglage de condition pour la régulation à 2 points

Lorsque vous utilisez la régulation à 2 points, le contrôleur compare la température mesurée avec la température de consigne de la façon suivante :

Refroidissement

Différence de température = Température réelle - Température de consigne


Chauffage

Différence de température = Température de consigne - Température mesurée

Réglage de la différence de température

Différence de température OFF ↔ vitesse 1

Différence de température ≥ Différence de température réglée → Vitesse du ventilateur = 1

Différence de température < Différence de température réglée → Le ventilateur s’arrête


Différence de température 1 ↔ vitesse 2

Différence de température ≥ Différence de température réglée → Vitesse du ventilateur = 2

Différence de température < Différence de température réglée → Vitesse du ventilateur 1


Différence de température 2 ↔ vitesse 3

Différence de température ≥ Différence de température réglée → Vitesse du ventilateur = 3

Différence de température < Différence de température réglée → Vitesse du ventilateur 2

Hystérésis de la différence de température

Vous pouvez régler la valeur d’hystérésis de la différence de température (0 = pas d’hystérésis). Dès que la différence de température est supérieure à la différence de température réglée et l’hystérésis, le ventilateur change de vitesse.

Durée minimale de la vitesse du ventilateur

Vous pouvez régler une durée minimum pendant laquelle le ventilateur reste sur une vitesse lorsque la vitesse du ventilateur est contrôlée automatiquement.

Exemple

Paramètre

Réglage

Différence de température d’hystérésis

+/– 0,5

Différence de température

1

Limite supérieure de la différence de température

1 + 0,5 = 1,5

Limite inférieure de la différence de température

1 – 0,5 = 0,5

Si la valeur de contrôle est entre 1,5 et 0,5 → aucun changement

Valeur de contrôle ≥ 1,5 / < 0,5 → changement de vitesse / ventilateur s’arrête

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?