Configuración de la condición para el control de 2 puntos
Cuando se utiliza el control de 2 puntos, el controlador compara la temperatura real y la temperatura de consigna de la siguiente manera:
Refrigeración
Diferencia de temperatura = Temperatura real - Temperatura de consigna
Calefacción
Diferencia de temperatura = Temperatura de consigna - Temperatura real
Ajuste de diferencia de temperatura
Diferencia de temperatura OFF ↔ velocidad 1
Diferencia de temperatura ≥ Diferencia de temperatura ajustada → Velocidad del ventilador = 1
Diferencia de temperatura < Diferencia de temperatura ajustada → Ventilador se apaga
Diferencia de temperatura 1 ↔ velocidad 2
Diferencia de temperatura ≥ Diferencia de temperatura ajustada → Velocidad del ventilador = 2
Diferencia de temperatura < Diferencia de temperatura ajustada → Velocidad del ventilador 1
Diferencia de temperatura 2 ↔ velocidad 3
Diferencia de temperatura ≥ Diferencia de temperatura ajustada → Velocidad del ventilador = 3
Diferencia de temperatura < Diferencia de temperatura ajustada → Velocidad del ventilador 2
Histéresis de diferencia de temperatura
Puede ajustar el valor de histéresis de la diferencia de temperatura (0 = sin histéresis). Una vez que la diferencia de temperatura es mayor que la diferencia de temperatura y la histéresis definidas, el ventilador conmuta la velocidad.
Tiempo mínimo en la velocidad del ventilador
Puede establecer un tiempo mínimo para que el ventilador permanezca a velocidad cuando la velocidad del ventilador se controla automáticamente.
Ejemplo
|
Parámetro |
Ajuste |
|---|---|
|
Diferencia de temperatura de histéresis |
+/– 0,5 |
|
Diferencia de temperatura |
1 |
|
Límite de diferencia de temperatura superior |
1 + 0,5 = 1,5 |
|
Límite de diferencia de temperatura inferior |
1 – 0,5 = 0,5 |
Si el valor de control está entre 1,5 y 0,5 → sin cambios
Valor de regulación ≥ 1,5/< 0,5 → cambio de velocidad/ventilador apagado