MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Regulación diferencial constante y conmutada

Para la regulación diferencial, el valor de control se calcula a partir de una relación proporcional y otra integral. El cálculo está definido por los siguientes parámetros:

  • Diferencia de temperatura entre la temperatura real y el valor de ajuste

  • Rango proporcional

  • Tiempo de restablecimiento

De este modo, el controlador puede corregir la temperatura ambiental de forma precisa. El valor de control correspondiente se transfiere al bus por medio de un valor de 1 bit/1 byte.


Los parámetros de control estándar para los tipos de sistemas más comunes ya vienen instalados en el regulador:

Velocidad de calefacción/refrigeración:

  • Calefacción por agua caliente (5K/150 min)

  • Calefacción por suelo (5K/240 min)

  • Calefacción eléctrica (4K/100 min)

  • Refrigeración de techo (5 K/240 min)

  • Unidad de división (4K/90 min)

  • Unidad Fan Coil (4K/90 min)

  • Definido por el usuario


También puede ajustar manualmente los parámetros de regulación para el rango proporcional y el tiempo de reajuste; sin embargo, debe saber exactamente qué actuadores están conectados y cuáles son las condiciones de regulación de la habitación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?