MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Modes de contrôle

Vous pouvez sélectionner les modes de commande Chauffage, Refroidissement ou Chauffage et refroidissement.

Les modes peuvent être commutés automatiquement, avec un objet ou un bouton. La transition a automatiquement lieu avec le bouton ou l’objet Valeur de contrôle du chauffage/refroidissement.

La régulation du chauffage et du refroidissement se fait en comparant la valeur de consigne et la température mesurée.

Le contrôleur peut contrôler tous les systèmes de chauffage/refroidissement connectés par le biais de télégrammes de commutation ou de variables d’ajustement continues. Il est ainsi possible de paramétrer des régulateurs PI et des régulateurs 2 points.


Il existe quatre modes de fonctionnement pour un contrôle différencié s’adaptant à diverses exigences. Chaque mode a des valeurs de consigne programmables. En mode de fonctionnement continu, vous pouvez déplacer temporairement les valeurs de consigne dans les limites ajustables, ou les déplacer conjointement pour plusieurs modes de fonctionnement. Il est également possible de déplacer la base utilisée pour les valeurs de consigne.

Les fonctions supplémentaires pour l’unité de contrôle de la température ambiante sont les suivantes :

  • Sélection du mode de fonctionnement après rétablissement de la tension de bus

  • Informations concernant l’état

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?