MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Modos de control

Puede seleccionar los modos de control Calefacción, Refrigeración o Calefacción y refrigeración.

Los modos pueden conmutarse automáticamente, mediante un objeto o con un botón. La transición se realiza automáticamente a través del botón o del objeto Valor de control de calefacción/refrigeración.

Tanto la calefacción como la refrigeración se regulan comparando el valor de ajuste con la temperatura real.

El controlador puede controlar los sistemas de calefacción/refrigeración mediante los correspondientes telegramas de conexión o las variables de corrección continua. De este modo, se pueden parametrizar tanto la regulación diferencial como la regulación a dos posiciones.


Hay cuatro modos de funcionamiento para conseguir una regulación diferenciada con distintos requisitos. Cada modo tiene valores nominales programables Durante el funcionamiento continuo, puede mover temporalmente los valores nominales dentro de los límites ajustables, o bien moverlos en conjunto para varios modos de funcionamiento. También tiene la opción de mover la base de los valores nominales.

Otras funciones del regulador de temperatura ambiental son:

  • Selección del modo de funcionamiento tras el retorno de la tensión del bus

  • Información de estado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?