MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Cortina, persiana enrollable

Con los modos Paso/movimiento de la cortina/persiana corrediza, puede abrir y cerrar las cortinas y subir y bajar las persianas corredizas de forma continua o por pasos.

Ajustes exprés

Función

Paso/movimiento de la cortina/persiana enrollable

Pantalla 1

Nombre de la función

1– 8 caracteres (≤20 caracteres ingleses o 6 caracteres chinos)

Función 1

Vista previa de iconos

 
   

Icono de función

 
   

Color de la indicación del icono de función

Verde/blanco

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?