MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Rideau, store roulant

Avec les modes Pas/ mouvement du rideau/store roulant, vous pouvez ouvrir et fermer des rideaux et déplacer des stores roulants vers le haut et le bas de façon continue ou pas à pas.

Réglages express

Fonction

Pas / mouvement de store roulant / rideau

Écran 1

Nom de la fonction

1 – 8 caractères (≤20 caractères anglais ou 6 caractères chinois)

Fonction 1

Aperçu des icônes

 
   

Icône de fonction

 
   

Couleur de l’affichage de l’icône de fonction

Vert/Blanc

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?