MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Funcionamiento de ETS

Las tablas con describen los ajustes de parámetros en ETS.

Los elementos de configuración principales se encuentran a la izquierda. Los parámetros específicos y sus ajustes de valor se encuentran a la derecha.

Ajustes ampliados

Seguridad del dispositivo

 
 

Seguridad del dispositivo

Para valor de objeto "1"

     

Para valor de objeto "0"

     

Bloqueado

   

Vigilancia del tiempo de ciclo para objeto de seguridad (0 ... 255, unidad = 1 s, 0 = inactivo)

0

En el ETS, los parámetros del dispositivo se abren con el botón de servicio Editar parámetros.

La interfaz de usuario está dividida en 2 secciones: Las pestañas están a la izquierda y los parámetros a la derecha, así como sus valores.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?