MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

FCU, valeurs de consigne et modes de fonctionnement

Modes de fonctionnement pour réguler la température ambiante

  1. Mode confort : Maintient la température ambiante souhaitée lorsque la pièce est utilisée.

  2. Mode économique : Réduit légèrement la température si la pièce n’est pas utilisée ou qu’une température plus basse est suffisante pour l’utilisation actuelle de la pièce.

  3. Mode veille : Diminue considérablement la température, idéale pour la nuit ou les week-ends.

  4. Mode de protection hors-gel / contre la chaleur : Éteint le chauffage/refroidissement pour éviter le gel ou la surchauffe. Le système active automatiquement le chauffage ou le refroidissement si la température tombe en dessous ou dépasse les valeurs de consigne réglables.

Contrôleur FCU

Valeur de consigne

Méthode de valeur de consigne pour le mode de fonctionnement

Relatif/absolu

Valeur de consigne de base de température/—

 
 

Passage automatique du mode H/C à la zone morte/ —

 
   

Chauffage

 
   

Refroidissement

 
   

— /Passage automatique du mode H/C à la zone minimum

Sélection du mode de fonctionnement

Pour pouvoir sélectionner le mode de fonctionnement, utilisez le bus ou l’interface utilisateur avec :

  • Un bouton sur l’interface utilisateur
  • Un objet Mode de fonctionnement

  • Des objets 1 bit de chaque mode

Réglage des valeurs de consigne

Pour chaque mode de fonctionnement, vous pouvez spécifier des valeurs de consigne. Si vous changez de mode de fonctionnement, la valeur de consigne pertinente pour assurer une régulation de la température ambiante continue est utilisée.

Vous pouvez régler les valeurs de consigne de mode de fonctionnement manuellement en utilisant l’interface utilisateur ou les objets.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?