FCU Valores nominales y modos de funcionamiento
Modos de operación para controlar la temperatura ambiente
-
Modo de funcionamiento confort: Mantiene la temperatura deseada de la estancia cuando está en uso.
-
Modo de funcionamiento económico: Reduce ligeramente la temperatura cuando la estancia no está en uso o cuando una temperatura más baja es suficiente para el uso actual.
-
Modo de funcionamiento standby: Disminuye considerablemente la temperatura, ideal para la noche o los fines de semana.
-
Modo de protección contra heladas/calor: Desactiva la calefacción/refrigeración para evitar el congelamiento o el sobrecalentamiento. El sistema activará automáticamente la calefacción o la refrigeración si la temperatura cae por debajo o aumenta por encima de los valores nominales ajustables.
Seleccione el modo de funcionamiento
El modo de funcionamiento se puede seleccionar utilizando el bus o la interfaz de usuario con:
- Un botón en la interfaz de usuario
-
Un objeto Modo de funcionamiento
-
Objetos de 1 bit para cada modo
Ajuste de puntos de referencia
Para cada modo de funcionamiento, puede especificar valores de consigna Cuando se cambia el modo de funcionamiento, se usa el valor de ajuste pertinente para la regulación continua de la temperatura ambiental.
Puede ajustar los valores de consigna del modo de funcionamiento manualmente utilizando la interfaz de usuario u objetos.