MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Controlador de calefacción por suelo

Los ajustes para la calefacción por suelo radiante son los mismos que para la calefacción del controlador FCU. Consulte Controlador FCU

El parámetro Temperatura de indicador de la interfaz muestra por defecto la temperatura interior real. El parámetro Temperatura ajustada predeterminada representa el valor de temperatura inicial que usted ha fijado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?